Live von der Messe

TrendSession auf SPS/IPC/DRIVES:Nachhaltige Automatisierung

Zahlreiche Teilnehmer und engagierte Diskussionen zeigten, dass dieses Thema für die Zukunft essenziell ist, das betrifft Verbraucher und das Handeln von Unternehmen. Rohstoffknappheit – Ursachen und Substitutionsstrategien(Fraunhofer Inst., Sulzbach-R.) • Ressourcenknappheit ist schon da, Reichweite bei manchen Stoffen unter 10 Jahre. • Ressourcenschonung erreicht man durch Ressourceneffizienz und Recycling. • Ressourceneffizienz = Steigerung des Nutzens
Live von der Messe

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt

Maschinenbauer müssen bei Entwicklung und Konstruktion auf zuverlässige und wirtschaftliche Funktion achten, ebenso aber, dass von der Maschine keine Gefahr ausgeht. Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG hat die Sicherheitsanforderungen nochmals verschärft. Die Erstellung der Risikobeurteilung nach rechtlichen Vorgaben ist komplex und bindet während der Produktentwicklung kostbare Ressourcen. Damit sich Maschinenbauer auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, sind Lösungen
Live von der Messe

Safety vollständig integriert

Automatisierungslösungen, die die Sicherheitstechnik bereits einschließen, können Maschinenbauern entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür liefert eine Anwendung aus dem Bereich der Metallverarbeitung. Die seit Anfang 2012 verbindliche EN ISO 13849-1 stellt neue Sicherheitsanforderungen an Maschinenbauer und hat auch beim Unternehmen Tox Pressotechnik ein Umdenken in Gang gesetzt. Früher verbaute man in Lösungen für Pressen
Live von der Messe

Integrierte Maschinensicherheit steigert Produktivität und Nutzungsdauer

Noch nie war es leichter, Sicherheitsanwendungen schnell und einfach in die Maschine zu integrieren. Die aktuellen Erweiterungen für die Sysmac Automatisierungsplattform fügen sich nahtlos in das Gesamtkonzept ein, das neben Ablaufsteuerung, Motion und Vision jetzt auch Safety vollständig beinhaltet. Auf der SPS/IPC/DRIVES stellt Omron erstmals den programmierbaren Safety Controller Sysmac NX und die dazugehörigen sicheren
Live von der Messe

Produktivität steigern – Qualität verbessern mit Standard-Linearmotorachsen

Im Maschinenbau müssen Prozesse heute oft schneller, qualitativ besser und wirtschaftlicher ablaufen. Antriebssysteme wie Spindel, Zahnstange oder Zahnriemen stoßen oft an ihre technischen Grenzen, und es werden zunehmend Linearmotoren eingesetzt. Zur optimalen Nutzung dieser Technologie muss die Auswahl der einzelnen Komponenten sorgfältig getroffen werden und auf die Anwendung abgestimmt sein. Anwender ohne Erfahrungen mit Linearmotoren
Live von der Messe

Mit OMRON Delta Robotern und neuen Materialoptionen erweiterte Anwendungsfelder in der Lebensmittelverpackungsindustrie

Seit 2009/2010 ist die Verpackungsindustrie auf die Delta-Roboter aufmerksam geworden. Durch ihre hohe Geschwindigkeit und Dynamik in Produktionsprozessen haben sie den früher – mangels Alternativen – üblichen Scara-Robotern den Rang inzwischen abgelaufen. Insbesondere im unteren Objektgewichtsbereich bis maximal 3kg decken die Delta-Roboter bereits heute viele Anwendungen ab. Die Produktivität im Pick-and-Place-Bereich der Verpackungsmaschinen ist dadurch
Live von der Messe

SmartFactory – auf dem Weg zur 4. Industriellen Revolution

Prof. Detlef Zühlke vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz stellte seine Vision zur Zukunft der Automation vor. Er traf genau den Nerv der Zuhörer, die wissen wollen, wie ihre Arbeitsumgebung in 5-10 Jahren aussehen kann und die durch frühzeitiges Handeln ihre Zukunftschancen nutzen wollen. Erste und zweite industrielle Revolution wurden durch Maschinen, Mechanisierung und Massenproduktion
Live von der Messe

Ausblick SPS – Automatisierungsdienste aus der Cloud

Heute startete die SPS/IPC/DRIVES mit großem Besucheransturm. Auf dem Kongress gab Prof. Langmann vom CCAD Düsseldorf einen Ausblick in die Zukunft der Automatisierungstechnik, die schon bald weniger von reinen Komponenten als vom globalen Service- und Support-Angebot geprägt werden wird. Das Schlagwort ‚Cloud-Computing‘ spielt hierbei eine zentrale Rolle. Die klassische Automatisierungs-Hierarchie wandelt sich zunehmend zu einer
Technologie

Tightly integrated safety: the fourth dimension

No one doubts the importance of functional safety in modern automation systems. Safety is a responsibility that all plant operators take seriously because of the potential impact on personnel, systems and the environment if “something goes wrong”. A system failure or mal-function that is not detected immediately can have dire consequences. Today, machine safety is
Live von der Messe

Herzlich Wilkommen

OMRON berichtet live von der SPS/IPC Drives 2012 in Nürnberg! Omron berichtet während der SPS in Nürnberg live über alles Wissenswerte von dieser wichtigen Automatisierungsfachmesse. Sie möchten gerne alles über die täglichen Messe-Highlights wissen? Omron hält Sie auf dem Laufenden. Egal ob live vor Ort oder vom Büro aus. So sind Sie immer bestens informiert.